This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:驱动器未上电时的输出状态

Guru**** 2463050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1310395/drv8243-q1-outputs-state-when-driver-is-not-powered

器件型号:DRV8243-Q1

您好!

我想知道驱动器未通电时的输出状态。 实际上、数据表显示、例如睡眠引脚处于活动状态时、驱动器输出处于 Hi-Z 状态、但我没有找到任何有关驱动器未通电时的输出状态的信息。

我希望在系统上手动移动电机时防止出现再生的情况下发生任何电路板自动供电。 我可能通过在 H 桥电源路径上放置二极管(或其他保护)而避免出现这种情况、但这会占用电路板的一些空间...

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的发帖。 虽然驱动器未通电、但 FET 不会有任何驱动、电桥 FET 将为 Hi-Z。 但是、MOSFET 具有结构中固有的体二极管。  手动移动电机时、这些体二极管会将电机产生的输出传导回 VM。 基于分立式 MOSFET 的 H 桥也是如此。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    首先、感谢您的回答。

    没错、我不认为 MOSFET 本身及其以典型 H 桥运行的集成二极管。

    因此、我没有办法避免自动供电、我必须放置某物来阻断反向电流。 我 认为使用与 H 桥电源路径串联的理想二极管控制器(例如 LM74700)、可能会将其与制动电阻器结合、以在桥侧消耗再生能量。 您认为这是合适的吗? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    是的、我见过客户采用类似的方案来避免自动供电。 则需要考虑自动供电、从而为 DRV 验证 VM。 请确保使用 DRVOFF 制动电阻器禁用驱动器 、主要耗散能量、以避免以适当的大小驱动任何 VM 供电。

    此致、Murugavel。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    好的、感谢您返回并 警告实施。

    此致、