主题中讨论的其他器件: DRV8705-Q1
尊敬的 Shinya:
您已在上一篇文章中查看了 DRV8718-Q1的原理图。 低侧电流检测应用上还有其他问题。 请在下面查看并告诉我。
e2e.ti.com/.../230822_5F00_SCH_5F00_feedback_5F00_DRV8718_5F00_low_2D00_side-current-sense.pdf
在该电路中、我们需要使用低侧概念来监测电流。 将 PGNDx 连接到 RSHUNT 的+端子是否正确? 我们目前正在对该产品进行后期生产评估、似乎 DRV8718诊断功能存在偏移、因此我们想联系您进行确认。
此外、通常使用 PGND1或 PGND2的负载之间存在电流检测电压干扰、因此我们正在研究对上面 PGNDx 连接点的影响、并希望请求确认上述信息。
此致、