This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805:停产

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1309638/drv8805-end-of-life

器件型号:DRV8805

我目前正在寻找单极步进电机驱动器、只想了解 DRV8805的生命周期。  尽管我看到了使用双极步进电机驱动器的设计参考文件、但我被要求使用单极步进电机驱动器、因此我需要知道 DRV8805是首次发布的、预计会停产。  如果有任何新的替代方案、那么最好能有任何参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Christopher、  

    它不会很快停产、请参阅我们的政策、一般情况下、如果12个月内没有订单、我们只能终止某些商品- https://www.ti.com/support-quality/faqs/quality-policies-procedures-faqs.html 

    但是、您可以使用我们的任何现代步进电机驱动器来驱动单极电机、请参阅此应用手册:  https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT313: 基本而言、您只需连接2根电线。   

    鉴于此、您能否提供电机的一些规格?  主要是计划的工作电压和峰值/连续电流。  给我,我可以提出一些新的建议!

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的答复。  虽然这部分不会很快结束生命,但我想知道它是否不会在未来10年左右结束生命。  这是为了确保在开始生产商用产品时、不会出现缺少所述零件的问题。   

    我已经看到您有关使用现代步进电机驱动器来驱动单极电机的链接、但我需要查找专门用于单极电机的驱动器。

    至于规格、计划工作电压为24V、峰值电流约为2A。   

    此致、

    克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Christopher、

    只要订单继续送达(他们将会送达)、该部件就不会在未来10年内报废。  我们定期为使用20多年的器件提供支持。   

    明白了、遗憾的是、我们没有很多特定于单极的电机驱动器。  这里是我要寻找的另一个应用手册: 如何使用 DRV8xxx 驱动单极步进电机

    查看 DRV8425 或 DRV8434。  这些是更现代的驱动器、更适合您的应用。   

    此致!

    雅各布