This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001, DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1310370/ulc1001-drv290xevm

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001DRV2901

您好!  

 我们现在就 ULC IC (ULC1001-DRV290XEVM)展开技术对话、探讨开发板/ENG 套件以探索我们产品应用的可行性。

 

进行讨论、以包含工作/测试参数、限制、镜头刚度要求、材料/尺寸要求/限制、驱动器的压电工作电压范围等内容。

提前感谢。 我期待了解更多有关这项技术的信息。  

电子邮件:kyle.gunning@L3harris.com  

此致、

凯尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的关注。 由于这是一个公共论坛、类似这样的对话几乎肯定会涉及到敏感信息、因此我将关闭此主题、让我们的 ULC 应用工程师通过电子邮件与您联系。 她今天不在办公室,但你明天会听到她的声音。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    当然、您可以转至 ULC1001-DRV290xEVM 工具页面、选择 EVM 旁边的"Request"、然后提交表单来订购 EVM。 获得批准后、您将可以访问我们的 ULC 设计安全资源文件夹、您可以在其中订购 EVM、查看完整的 ULC1001数据表和 EVM 用户指南。 在此文件夹中、您还可以找到我们的镜头盖系统原型和相应机械文档的订购链接。 我们的 LCS 原型目前已缺货、但我们正在努力推出经过改进的全新设计!

    DRV2901可以输出高达50V、但我们使用 LC 滤波器将电压提升至大约200Vpp。

    请随时在此处跟进任何其他问题。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff。  

    我试图创建一个私人机票,并被重定向到这里张贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    对于一般问题、您可以使用此主题、或者如果您希望、可以将 ULC 邮件列表发送至 ulc@list.ti.com。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特