This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:AGND 悬空的风险分析

Guru**** 2463050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311834/drv8718-q1-risk-analysis-of-agnd-floating

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

 我的客户正在评估 DRV8718 AGND 悬空的风险(所有其他设计都是正常的、例如 PGND 连接)、您能否帮助分享器件的行为如何? 或者是否会损坏?  

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    为了使器件正常运行、TI 建议为 AGND、DGND、PGNDx、器件接地 GND 和 PPAD 必须全部以电气方式连接到系统接地、如数据表中所述。 您能否详细说明 AGND 悬空是什么意思? 相对于 DRV 中的系统 GND 或其他 GND 引脚、该电压是多少?

    我们确实具有绝对最大值。 数据表中接地引脚之间电压差的规格。 谢谢。

      

    此致、Murugavel