请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
我的客户正在评估 DRV8718 AGND 悬空的风险(所有其他设计都是正常的、例如 PGND 连接)、您能否帮助分享器件的行为如何? 或者是否会损坏?
谢谢!
斯嘉利特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在评估 DRV8718 AGND 悬空的风险(所有其他设计都是正常的、例如 PGND 连接)、您能否帮助分享器件的行为如何? 或者是否会损坏?
谢谢!
斯嘉利特
尊敬的 Scarlett:
为了使器件正常运行、TI 建议为 AGND、DGND、PGNDx、器件接地 GND 和 PPAD 必须全部以电气方式连接到系统接地、如数据表中所述。 您能否详细说明 AGND 悬空是什么意思? 相对于 DRV 中的系统 GND 或其他 GND 引脚、该电压是多少?
我们确实具有绝对最大值。 数据表中接地引脚之间电压差的规格。 谢谢。
此致、Murugavel