This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:完整数据表

Guru**** 2461540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311837/drv3901-q1-full-datasheet

器件型号:DRV3901-Q1

亲爱的先生,女士,

是否可以访问 DRV3901-Q1的完整数据表?

提前感谢您。

此致、

福尔克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Folkert:

    感谢您的参与。

    请在 TI.com (https://www.ti.com/product/DRV3901-Q1)的 DRV3901-Q1页面中申请完整的数据表、您便可以访问其中的内容。

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我忽略了该网站上的链接、正在寻找一个红色的"请求"大按钮。 但现在我要求提供文档。