This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:硬件配置问题

Guru**** 2461540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306326/drv8343-q1-hardware-configuration-problem

器件型号:DRV8343-Q1

,工程师

现在我们使用 DRV8343、有两个问题;

1.通过硬件配置电路,模式脚被拉至地,模式为6PWM 模式,增益脚被悬架,电流放大系统被配置为20次,但测试仅10次。

硬件配置的默认死区时间为1us、但在许多情况下、这个1us 有一半的电压、根本无法下拉、这不受硬件或其他干扰的支持。

原理图

正常波形:

异常波形

e2e.ti.com/.../_8498719AE26C625F4B6DD58B_-_2800_1_2900_.pptx

布局  

e2e.ti.com/.../PCB-Print.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    感谢您的提问!   

    我的目的是在本周结束前提出建议、 但由于假期的原因、后续回复可能会延迟。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ian、   

    感谢您的耐心。  

    您能否调整增益引脚设置以测试其他值(5/10/40)并确定此行为是否仅与20增益设置有关?   

    对于出现的弱下拉电压、 您是否可以尝试将 IDRIVE 拉电流/灌电流增加到更高的设置值(第一个2.7mA 然后更高)并观察新行为?  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    我们发现 此行为 与所有增益设置 值(5/10/40) ;相关

    现在、我们通过寄存器配置放大器的增益将不起作用、从内部放大器输入到放大器输出、放大率只能为10、不能向上调节。

    您可以帮助确认芯片本身是否是问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、 感谢您的更新!   

    确认芯片本身是否是问题的最佳方法是使用新的 IC 进行 A-B-A 交换。 如果行为继续存在,我们可以缩小问题是 PCB 布局/应用相关问题,还是正常运行问题的范围。 我们可以得出结论、IC 本身确实已损坏。

    这将是我在这次调查中的下一项建议。  

    此致、  

    -约书亚