This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:离线和在线(Web) GUI 无法检测到 EVM

Guru**** 2462350 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1303126/mcf8316aevm-evm-doesnt-getting-detected-with-offline-and-online-web-gui

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

尊敬的旋转变压器:

Windows 10 x64 PC 上未检测到 MCF8316AEVM。 (脱机和联机版本中均有)
尽管我们预安装了 FTDI 驱动程序。

请帮助我们通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koushik:

    您的 MCF8316AEVM 可能 具有  需要使用 新的 Motor Studio GUI 的更新固件

    有关更多详细信息、请参阅此 E2E 常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281363/faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好、Eric、

    我可以尝试使用新的 GUI、然后再联系您。

    谢谢。

    B·库希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    即使在安装和使用 GUI V0.1-12之后 、问题仍然存在。
    PFA 图像供参考。

    此致、
    B·库希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koushik:

    您能帮助在"Ports (COM & LPT)"下的 Windows 设备管理器中进行检查吗?
    将 EVM 插入 PC 时、该器件是否显示如下?

    如果是、您可以尝试以下步骤的确切顺序吗:

    1. 关闭 EVM 并从 PC 上拔下 USB
    2. 关闭 Motor Studio
    3. 打开 EVM 的电源
    4. 插入从 EVM 到 PC 的 USB
    5. 启动 Motor Studio
    6. 等待、然后查看 GUI 是否自动检测并连接到器件。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好
    新年快乐!!

    感谢您的答复。
    当插入到 PC 中时、根据 PC 上的端口、在 Windows dev 管理器中检测到该板、例如 COM3
    但 Motor studio 无法识别无论我们执行了多少次断电-关闭 studio -通电-插入 studio 的启动顺序

    此致、
    库什克 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Koushik,

    新年快乐!  

    我们将在本周提供最新情况。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhsay、

    今天的问候!!!

    我们能得到一个估计的更新日期吗?

    此致!
    库什克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koushik:

    我们应该能够在今天结束之前提供预计的日期。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koushik:

    您是否可以按照此 E2E 常见问题解答中的说明 操作、并使用 MSP430 LaunchPad 通过 MCxEVM_MSP430FR2355_Firmware.out 对 MSP430FR2355 固件进行重新编程

    之后、您能否使用 较旧的 GUI 尝试连接到 EVM

    此致、
    埃里克·C·