主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、DRV8316、 C2000WARE、
嗨、
我对将 DRV8316EVM 应用的源代码与 LAUNCHXL-F280049C 结合使用感兴趣。
您能否提供任何可用的文档或指南、帮助我了解如何在不依赖图形用户界面工具的情况下操作电机?
感谢您对此事的帮助。
我已经尝试使用 此帖子
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、
我对将 DRV8316EVM 应用的源代码与 LAUNCHXL-F280049C 结合使用感兴趣。
您能否提供任何可用的文档或指南、帮助我了解如何在不依赖图形用户界面工具的情况下操作电机?
感谢您对此事的帮助。
我已经尝试使用 此帖子
谢谢!
Shahar、您好!
与链接的 E2E 帖子类似、我认为 此 MotorControl_SDK 部分可能包含一些您正在寻找的与 DRV8316相关的资源。
而本 F28002x 的电机控制实验和指南(以及如何移植到49C)对于启动可能是最有利的。
如果此材料有用、或者您有任何其他问题、请告诉我!
此致、
-约书亚
您好!
我正在尝试将实验从 F28002x 移植到 F28004x
F28002x 中缺少一行已复制的 \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28004x\cmd"
linkerCommandFile="" enableSysConfigTool="true" sysConfigBuildOptions="--product ${C2000WARE_ROOT}/.metadata/sdk.json --器件 F28004x --封装100PZ --部件 F28004x_100PZ"
有一个 您已构建的 F28004x 构建文件?
非常感谢!
Shahar、您好!
您正在使用哪个 MCSDK 版本? 此外、在导入到 CCS 之前、您是否对 F28002x 通用电机实验室项目文件进行了任何更改?
我看到在下面的 E2E 中报告了类似的问题。 似乎与目标配置文件(.ccxml)相关。
您可以遵循此 E2E 中建议的内容、或删除.ccxml 文件并创建新的目标配置文件(.ccxml)。
此致!
凯文
Shahar、您好!
上一张图片中的设置是否适用于我们的设置?
不过、最好从默认设置开始。 禁用以下各项、并使其他各项保持不变。
此致!
凯文