This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:drv8245-Q1 rxz016a 封装厚度最小值

Guru**** 2462450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311728/drv8245-q1-drv8245-q1-rxz016a-package-thickness-min-value

器件型号:DRV8245-Q1

对于 drv8245-Q1 rxz0016a 封装、我们提供了如图所示的最大厚度1、 您能 为客户工艺工程申请提供最小值吗?

此致、

J·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将与封装团队进行核实、然后回复给您。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    RXZ 的封装厚度为0.9 +/- 0.1mm。 因此最小值可以是0.8mm。  

    此致、Murugavel