主题中讨论的其他器件:DRV8962
大家好、我想知道如何使用其中一个器件来控制四个高功率珀耳帖 TEC 模块(每个24V ~8Amp)中的电压/电流
为了保持较小的电感器、我想使用尽可能高的 PWM 频率、但在数据表或论坛中找不到指明器件可接受的 PWM 最大可接受频率的任何地方。
有人能帮我吗(或者、如果这不是最合适的话、建议使用其他芯片)。
提前感谢 Ben
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想知道如何使用其中一个器件来控制四个高功率珀耳帖 TEC 模块(每个24V ~8Amp)中的电压/电流
为了保持较小的电感器、我想使用尽可能高的 PWM 频率、但在数据表或论坛中找不到指明器件可接受的 PWM 最大可接受频率的任何地方。
有人能帮我吗(或者、如果这不是最合适的话、建议使用其他芯片)。
提前感谢 Ben
尊敬的 Ben:
此驱动器主要设计用于驱动通常使用大约20kHz PWM 的有刷电机和电磁阀。 最大 PWM 频率如数据表的第153页中所述、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8718-q1.pdf谢谢。

此致、Murugavel
谢谢 Murugavel。
我本来以为我已经仔细搜索了数据表、但从没想过第153页中包含这样的信息
总之,我认为这是不够的。 我真的想要类似 DRV8432的东西,但由于这 已经停止了,我正在试图寻找一个值得的继任者。 显然、外部 FET 可提供更广泛的电源功能、但我更希望尽可能进行集成、以减少 PCB 所需的返工。 你能建议任何值得的继任者到 DRV8432在任何?
此致
本
尊敬的 Ben:
很抱歉,它不在明显的位置。
DRV8432的替代器件是 DRV8962、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8962.pdf。但是、它只支持最高200kHz 的 PWM。 希望这对您有用。 谢谢。
此致、Murugavel