This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:最大 PWM 频率

Guru**** 2462370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1312089/drv8718-q1-maximum-pwm-frequency

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8962

大家好、我想知道如何使用其中一个器件来控制四个高功率珀耳帖 TEC 模块(每个24V ~8Amp)中的电压/电流

为了保持较小的电感器、我想使用尽可能高的 PWM 频率、但在数据表或论坛中找不到指明器件可接受的 PWM 最大可接受频率的任何地方。

有人能帮我吗(或者、如果这不是最合适的话、建议使用其他芯片)。

提前感谢 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    此驱动器主要设计用于驱动通常使用大约20kHz PWM 的有刷电机和电磁阀。 最大 PWM 频率如数据表的第153页中所述、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8718-q1.pdf谢谢。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel。

    我本来以为我已经仔细搜索了数据表、但从没想过第153页中包含这样的信息

    总之,我认为这是不够的。 我真的想要类似 DRV8432的东西,但由于这 已经停止了,我正在试图寻找一个值得的继任者。 显然、外部 FET 可提供更广泛的电源功能、但我更希望尽可能进行集成、以减少 PCB 所需的返工。 你能建议任何值得的继任者到 DRV8432在任何?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉,它不在明显的位置。

    DRV8432的替代器件是 DRV8962、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8962.pdf。但是、它只支持最高200kHz 的 PWM。 希望这对您有用。 谢谢。

      

    此致、Murugavel