主题中讨论的其他器件:MCF8316A、、、 MCF8329A
我正在尝试在 motor studio 应用程序中运行 MPET、但我一直使用故障值来运行 controller_Fault 和 MPET_BEMF_FAULT、有没有方法解决它? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试在 motor studio 应用程序中运行 MPET、但我一直使用故障值来运行 controller_Fault 和 MPET_BEMF_FAULT、有没有方法解决它? 
我遇到了类似的问题、在重复尝试手动清除故障后、最终完成了 MPET。 它给了我可用的 BEMF 值、但 PID 值不正确、KI 太高、电机在尝试旋转时会出现故障。 有时它给了我一个坏的 BEMF 值、并在 MPET 期间发出可怕的噪声、但当与之前的 BEMF 常数相结合时、PID 值被证明是好的。
很乐意从 TI 听到如何更重复地解决这个问题。 有空时、我将学习 MCF8316A 调优指南中的调优提示、第3.6.2节讨论了 MPET BEMF 故障。
尊敬的 jw_ko、Ian:
我制作了一个 MCF8329EVM 入门视频、以尝试解决 MPET 问题:
链接:tidrive.ext.ti.com/.../b75beb95-f9d9-44be-b770-9f14865dcd03
访问代码:-a7ytcX2
您可以观看视频、并告诉我您是否能够越过 MPET 步骤。 如果 MPET 仍然无法成功完成、则可能必须尝试手动测量电机参数并手动输入。 请参阅本 E2E 常见问题解答。 我相信 Y 形绕组电机和 Delta 绕组电机都可以以相同的方式测量。
我们还积极更新 GUI、以减少这一步的混乱。
此致、
埃里克·C·
尊敬的 jw_ko:
是的、请参阅 MCF8329A 器件数据表 、了解有关驱动器特性、寄存器映射等的主要信息。 MCF8329EVM 用户指南 主要提供有关使用评估板的信息、而不深入介绍电机驱动器的功能。
此致、
埃里克·C·