This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:IDRIVEP_HS 不'对于整个 t_drive 似乎未处于活动状态

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1312830/drv8350-idrivep_hs-doesn-t-seem-active-for-the-entire-t_drive

器件型号:DRV8350

我会看到一些出乎意料的行为、我想知道栅极驱动器为什么这样做。  IDRIVEP_HS 在应该应用的时候似乎未应用。

在300 mA (IDRIVEP_HS = 4、IDRIVEN_HS = 3、IDRIVEP_LS = 4、IDRIVEN_LS = 3 )时、我有 IDRIVE (全部4个)。 TDRIVE 为3 (4000ns)、DEAD_TIME 为1 (100ns)。栅极电压波形以及上升和下降时间是我对8个栅极边沿中的6个边沿的预期、但高侧栅极上升时间要慢得多。 在某些情况下、似乎好像 IDRIVEP_HS 更接近50 mA - 100 mA。 当电流流出半桥时(高侧栅极上升就是切换半桥)、电流似乎是我之前和在平坦期间配置的、但之后似乎太低。 当电流流入半桥时(高侧栅极上升不会切换半桥)、该电流在整个期间似乎过低。

在这两种情况下、低电流出现在功率 MOSFET 实际未进行开关的时间、因此这可能是有意为之、但仍然很奇怪。  这是 DRV8350S 应该做的事情吗?

这是看起来错误的2个波形的图片。 它们以类似的指数衰减曲线继续上升、直到达到9.5V 左右。 显示的测量值位于整个示波器捕获缓冲器上(包括达到最终电压):

这是2个高侧下降波形(这些波形与我预期的波形类似):

这里是4个低侧波形(这些波形也与我的预期类似):

所有这些波形都是在稳定状态下捕获的、此相位上的电流为150A (在任一方向)、而其他两个相位上的电流为75A (反向)。 另外两个相位上的相同测量结果看起来与150A 非常相似、而我看到的唯一区别是、最接近栅极驱动器的相位的振铃/瞬态幅度略低。

我的设计使用2个 并联的 IPTG014N10NM5 (所有3个相位总共12个 MOSFET)、每个相位都具有169 nC 的标称栅极电荷。 我正在 以20kHz 的频率使用 FOC 开关(控制环路在 PWM 的两个中点运行、因此控制环路在40kHz)、即20.3 mA I_VCP / I_VGLS、低于25 mA 额定值。

我将使用一个接地线夹探测 MOSFET 焊盘正下方的过孔。 探头为500 MHz 10x 高阻抗无源探头。 范围为500 MHz。 高侧测量通过相位上的示波器接地进行、测试设置由电池供电、使其浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的提问!  

    今天是美国的节日、但我们将努力在本周晚些时候提供回复。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    这种行为是否始终发生在同一相位上? 我怀疑这是否是显示的 Ihold 电流。 将需要更多时间来查看该信息、

    另外、请查看此 E2E 主题、其中包含更新的驱动器/栅极电流图。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162578/drv8323-clarification-of-tdrive-state-machine/4457975#4457975

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    更新后的图解答了我的问题。 看起来是 在如此低的栅极驱动电流下进行测试的结果、我要达到 TDRIVE、然后它 会切换到 I_HOLD。 我本来打算通过增大栅极驱动电流来加快速度、所以我将会这样做、然后这种情况应该会消失。

    感谢您的帮助。
    布赖恩