This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:8718

Guru**** 2460920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311912/drv8718-q1-8718

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我在项目中使用了两个 DRV8718。 当一个8718发生过流时、另一个8718报告过流故障。 当发生其他驱动器过流故障时、8718将错误地报告过流故障。 我在数据表中检查配置时发现了它(如下所示)。这就是我配置它的方式。这是原因吗?  我们为什么不能这样做呢?  希望收到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 一个 问题、 t_DS_DG 和 V_DS_LVL 的默认状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    根据您的文本描述、我们无法理解您的用例。 您能否分享有关如何使用两个 DRV8718以及输出 MOSFET 和负载如何连接的原理图或方框图。 还请描述过流路径。

    VDS_DG 的默认设置如 d/s 中的所示。

       

    对应于

      

    VDS_LVL 的默认设置如 d/s 所示。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    首先、我想问、如果我将诊断时间和阈值设置如下、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    在这些低 VDS 值下、噪声耦合和短抗尖峰脉冲时间可能会导致错误的 OCP 检测。 因此、不建议使用这些组合来避免错误的 OCP 检测。

    此致、Murugavel。