请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM Motorstudio 错误地将 MCF8316CEVM 的寄存器集加载到 MCF8316AEVM 时、会提供 MCF8316AEVM 进入一些奇怪的状态、在这种状态下它不再与 PC 通信。 即使执行电源复位并按下板上的"复位"按钮、也毫无帮助。 如何执行正确的复位方式并使电路板进入默认状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Motorstudio 错误地将 MCF8316CEVM 的寄存器集加载到 MCF8316AEVM 时、会提供 MCF8316AEVM 进入一些奇怪的状态、在这种状态下它不再与 PC 通信。 即使执行电源复位并按下板上的"复位"按钮、也毫无帮助。 如何执行正确的复位方式并使电路板进入默认状态?
尊敬的 Himanshu:
如果 没有输入速度命令、可能会意外地将 DEV_MODE 位设置为睡眠模式、这会导致器件在上电后进入睡眠状态。
您可以检查 VM 电源电流、如果器件在上电后消耗~μ A 30mA、则它处于正常空闲状态。 如果电压明显低于30mA、则器件处于睡眠模式。
要将器件从睡眠状态唤醒、只需将速度引脚拉至高电平即可。 之后、 您应该能够通过 GUI 重新配置寄存器并对 EEPROM 重新编程。
此致、
埃里克·C·