This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:001

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313525/mcf8316aevm-001

器件型号:MCF8316AEVM

Motorstudio 错误地将 MCF8316CEVM 的寄存器集加载到 MCF8316AEVM 时、会提供 MCF8316AEVM  进入一些奇怪的状态、在这种状态下它不再与 PC 通信。 即使执行电源复位并按下板上的"复位"按钮、也毫无帮助。 如何执行正确的复位方式并使电路板进入默认状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himanshu:

     如果 没有输入速度命令、可能会意外地将 DEV_MODE 位设置为睡眠模式、这会导致器件在上电后进入睡眠状态。

    您可以检查 VM 电源电流、如果器件在上电后消耗~μ A 30mA、则它处于正常空闲状态。 如果电压明显低于30mA、则器件处于睡眠模式。

    要将器件从睡眠状态唤醒、只需将速度引脚拉至高电平即可。  之后、 您应该能够通过 GUI 重新配置寄存器并对 EEPROM 重新编程。

    此致、
    埃里克·C·