This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145P-Q1LEVM:设计文件

Guru**** 2461530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313085/drv8145p-q1levm-design-files

器件型号:DRV8145P-Q1LEVM

 DRV8145P 的 Altium 设计文件在哪里、而 DRV8145S 或 DRV8145H 不在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我现在看到双用套件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 slvc846.zip 中存在一些命名问题。 请确认。 (4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我理解与原理图中双用途封装所提及的命名问题有关的任何混淆。

    似乎您能够理解随附 pic 中的命名方案。 例如、"/" 是 TI 通常用于具有多个变体的器件的双用途命名方案。 在这种情况下、"/"左侧的命名用于 SPI、右侧的命名用于所有其他变体。  

    为将来的器件型号命名时、我们会记住这种误解。

    如果有任何其他问题或疑问、敬请告知。  

    此致!

    大卫