This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:如何控制 ULC1001

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, ULC1001-DRV290XEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314819/ulc1001-drv290xevm-how-to-control-ulc1001

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001、、 USB2ANY

您好、支持团队

如何控制 ULC1001-DRV2901EVM+摄像头模块?

我是否应该使用 ISP 来控制 ULC1001或使用 MCU 来控制 ULC1001?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    ULC1001-DRV290XEVM 可使用电路板上的微控制器(MSP430)通过按钮或 GUI 经由 I2C 进行控制。 该 GUI 可实现更大的灵活性和自定义控制。 如果使用 GUI、您还将需要一个 USB2ANY。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特