This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:ULC1001-DRV290XEVM

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2901, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314149/ulc1001-drv290xevm-ulc1001-drv290xevm

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:DRV2901ULC1001

您好、我想问一个有关 EVM 中的电感器 L1和 L2的问题。

有些信息和细节在我看来并不清楚。 我听说使用的电感器是  SRP7050TA-220m:

  • 原理图中的电感器值为27uH、而该电感器为22uH。 如何选择电感器的值? 电感值会产生什么影响?
  • 电感器的电流额定值仅为2.5A、但过流限制约为12A、由 R17设置(连接到 DRV2901的 OC_ADJ 引脚的22k Ω) 原理图中的许多细节仅表明、我们需要为连接到压电体的 DRV2901和 J5连接器的输出引脚提供高电流、但电感器的电流非常低。 您能否提供有关该部分所需电流的更多详细信息、以便正确选择元件?

非常感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您能否确认在何处看到27uH? 正确、EVM 中的 L1和 L2 为22uH。 在 DRV2901的输出端配备由 L1、L2和 C60组成的 LC 滤波器的目的是提供额外的升压。 此 LC 滤波器需要针对所用的最终镜头盖进行优化、因为您需要知道阻抗响应。 对 LC 滤波器进行微调将需要进行一些试错、以找到最适合的配置。  

    电感器的额定电流基于负载或 LCS 的电流要求。 我们在 EVM 上放置了针对 LCS 原型进行了优化的 LC 滤波器。 其中包含了针对 OCP 和输出终端的较高电流额定值、从而为 EVM 提供了可变性。 这样一来、便可使用 EVM 测试各种镜头盖。  如果需要、可以通过 R17降低 OCP 设置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有2个版本的 EVM 用户指南

    首款 SLAU880A–2022年12月–2023年2月修订、其中 L1和 L2为27uH

    第二个 SLAU880B–2022年12月–2023年4月修订 、其中 L1和 L2为22uH

    • 您能否向我们提供 EVM 使用的压电 P/N、以便我们知道它的电流要求?
      • 我们拥有的文档  设计指南:ULC1001
        超声波镜头清洁器设计:20.0mm 孔径、168°
        FoV、圆形平透镜: SLAA975A–2020年12月–2021年5月修订。  
        不包含此类信息
    • 是否可以小批量购买 DRV2901和 ULC1001? 在您的网站中、ULC1001 MOQ 为3000、DRV2901 MOQ 为2000。 如果不是、由于我们目前正处于原型设计阶段、如何购买这些器件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然、我们的 LCS-FL-CYL20 采用 APC 和 Steminc 的传感器制造。 这里是确切的器件型号:

    • PZT-5A (海军 II)

    是的、您应该能够同时订购少量两种器件。 我相信您指的3000和2000器件是完整卷带的数量。 我通过电子邮件联系了有关 ULC1001订单的更多信息。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特