主题中讨论的其他器件:DRV2901、 ULC1001
您好、我想问一个有关 EVM 中的电感器 L1和 L2的问题。
有些信息和细节在我看来并不清楚。 我听说使用的电感器是 SRP7050TA-220m:
- 原理图中的电感器值为27uH、而该电感器为22uH。 如何选择电感器的值? 电感值会产生什么影响?
- 电感器的电流额定值仅为2.5A、但过流限制约为12A、由 R17设置(连接到 DRV2901的 OC_ADJ 引脚的22k Ω) 原理图中的许多细节仅表明、我们需要为连接到压电体的 DRV2901和 J5连接器的输出引脚提供高电流、但电感器的电流非常低。 您能否提供有关该部分所需电流的更多详细信息、以便正确选择元件?
非常感谢您的合作。