This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:何时提供新器件

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314090/ulc1001-when-are-new-parts-available

器件型号:ULC1001

您好、TI 团队:

我想订购新的 ULC1001、但 该器件在2个月内无法订购。  您能告诉我它将在何时重新供货吗?

此致

安雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anja、您好!

    很抱歉 给您带来不便、感谢您的耐心等待。 最后、ULC1001和 ULC1001-DRV290XEVM 均有现货、可供购买。 如果您在下订单时还有任何疑问、敬请告知。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、悉尼、

    感谢您的答复。 请告诉我、我如何订购 ULC1001! 我们需要它来进行测试、

    我查看订单/库存状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anja、您好!

    我们实际上不会重新装回 LCS-FL-CYL20、因为我们正在努力推出一个经过改进的新镜头盖。 这种全新的镜头盖提高了可靠性并降低了功耗。 请预计此版本将在2月底发布。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特