This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:详细信息和早期启动查询

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8329EVM, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314181/mcf8329evm-details-and-early-launch-queries

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329A、MCF8316A

您好、TI 专家!

很高兴终于看到 MCF8329开始启动。 我有如下问题:  

1. MCF8329EVM 页面仍显示 MCT8329描述。 我只是想确保我针对无传感器的集成控制芯片订购正确的 EVM。  

https://www.ti.com/tool/MCF8329EVM

2. MCF8329采用单个分流电阻来感测电流、就像在自举电路中一样、我已经看到3个电流检测电阻。 我知道计算会随着电流检测电阻的降低而增加。 您能否建议它在无传感器的无传感器性能方面是否有任何不同?  

3.什么时候 MCF8329A 芯片有货?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    Unknown 说:
    1. MCF8329EVM 页面仍将说明显示为 MCT8329。 我只是想确保我针对无传感器的集成控制芯片订购正确的 EVM。  [/报价]

    感谢您在网页上指出 MCF8329EVM 描述存在的问题、我们将研究解决这一问题。 订购您链接的页面上列出的 MCF8329EVM、将为您提供 MCF8329A 的评估板。

    Unknown 说:
    2. MCF8329采用单个分流电阻器来感测电流、就像在自主引脚中一样、我已经看到3个电流检测电阻器。 我知道计算会随着电流检测电阻的降低而增加。 您能否建议它是否在无传感器的无传感器性能方面有任何差异?

      MCF8329A 器件中集成的 FOC 算法已经过优化、可与单个分流电阻器配合使用。 与我们使用3个电流感应放大器的其他无传感器 FOC 器件相比、MCF8329A 在 FOC 性能方面应该没有任何差异、例如 MCF8316A。

    Unknown 说:
    3. 到 MCF8329A 芯片何时有货?  [/报价]

    TI.com 上应该有超过200颗 MCF8329A 芯片库存。

    此致、

    约书亚

    [/quote]