This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:相位比较器:PHCx 引脚输出

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3256-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296642/drv3256-q1-phase-comparator-output-on-phcx-pins

器件型号:DRV3256-Q1

团队、您好!

我对 DRV3256-Q1中的相位比较器单元存在一些疑问

Q1 -- 根据 PHC_CTRL 寄存器字段说明,

当 PHC_TH 在上升时设置为1b0 = 75%、在下降时设置为25%时、这是否意味着只有在发生转换时(下降沿或上升沿)、才会在 PHC 引脚上反映出错误比较; 或者它是否 也会在 SHx 处于某个固定电压电平(例如、例如 DHCP 的15%)时反映出来。

Q2 ----如果你 按照下表帮助我处理 PHCx 引脚的响应,将会很有用

PHC_TH SHx 处的电压 PHCx 引脚状态  
1b0 =上升75%、下降25% DHCP 超过75%  
低于 DHCP 的25%  
在上述范围之间  
1b1 = 50%   DHCP 超过50%  
低于 DHCP 的50%  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    我需要与团队核实这一点、我将在本周星期四结束时与您联系。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    您还能告诉我如何正确初始化相位比较器块进行测量吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    只需要使用 PHC_CTRL   寄存器中的 PHC_COMPEN 和 PHC_OUTEN 位来启用相位比较器。 更改这些位后、请等待5us 后再使用相位比较器输出。

    我明天会回答其他问题。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。  

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    您能解决此问题吗?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我尚未解决该问题。 此外、您还可以直接使用电子邮件沟通渠道。

    此致

    亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    我会检查并在那里回答、谢谢!

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    我已更新了电子邮件主题帖、将暂时关闭该主题帖、请根据需要提出新问题。

    此致、

    -亚当