This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8426, DRV8434, DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308074/drv8825-drv8825

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件:DRV8434、DRV8426

您好、TI 团队:

我们在 设计中使用了 DRV8825PWPR、但电机在运行时面临非常高的峰值噪声。 我将向您发送一份我的原理图。

请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何示波器捕获显示您所经历的噪声?  电压噪声或电流噪声?  

    您的原理图没有直接出现任何问题。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请从附件中查找。  e2e.ti.com/.../AOUT1-BOUT1.mp4e2e.ti.com/.../AOUT2-BOUT2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一下电流波形吗? A 或 B 都可以。 设置信息也会有所帮助。 VM = 12V。 IFS 设置是什么、它是全步进模式吗? 步骤的 PPS 输入是什么? 您是指来自电机的可闻噪声吗?  

    谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用半步进模式、PPS 是1KHz 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请捕获电流波形并与我们分享。 什么是 IFS (满量程电流)设置? 一般来说、无法避免在全步进、半步进或四分之一微步进时出现明显的可闻噪声、因为在这些模式下、电流波形将具有多个快速边沿。 更高的微步进将降低电机产生的可闻噪声。 请确认您的问题是否与步进电机中产生的可闻噪声有关。

    如果需要更低的可闻噪声、我推荐步进驱动器、例如具有智能调优自动衰减模式且支持高达256微步进的 DRV8426和 DRV8434。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈、但我们使用的是 https://www.pololu.com/product/2133 这种具有相同固件但未观察到噪音的电路板、您能检查一下并做必要的工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在相同的 VREF 电压下看到了相同的行为?  由您的电位器设置的 VREF 电压将决定 Murugavel 提到的 IFS (满量程电流)。   

    示波器捕获的电流波形将对我们大有帮助。 只需在连接电机的1根导线周围放置一个电流探头、例如 A1。   

    另外、请发布您的 PCB 布局(图片/pdf 很好、Altium 源代码最佳)  

    这是 Pololu 原理图、看起来几乎与您的原理图相同、因此仍然不是原理图问题。  

    您从何处购买 DRV8825器件?  TI store 或 DigiKey / Mouser? 要确保它是合法的。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    是的、两个电路板的 VREF 相同、测试场景/批次也相同。

    此回复附有波形、适用于 PCB 布局-可否请您提供电子邮件 ID、以便我可以通过电子邮件分享? 我们不能在开放论坛分享全部的板级设计  

    我们从 DigiKey 购买了此 IC。  

    。  e2e.ti.com/.../3302.AOUT1-BOUT1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面总结一下这个问题。   

    1) 1) 您购买了 Pololu EVM、并且在 VREF 和微步进模式方面具有完全相同的设置、您会看到没有问题?  对吧?

    2) 2) 您已经构建自己的电路板、并且看到与 Pololu 相同设置的问题?  对吧?

    您能否将 IC 顶部的器件标识和您购买器件的位置发送给我们?

    您能否发送其中一个线圈中的电流波形而不是电压?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    第一:是的

    #2:是的

    第3章:你是我的女人
    2 ATG5
     C118

    这些是标记

    我们将收集电流波形并尽快发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neel、

    感谢您的分享。  那么这是有效器件。  您的电流波形。

    此致、

    瑞安