This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:MOSFET 驱动能力

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314222/drv3255-q1-mosfet-drive-capability

器件型号:DRV3255-Q1

您好!

我们需要将三相 BLDC 48V 电机驱动器的 PWM 开关频率提高到>40kHz、但由于我们使用的 MOSFET 具有有限的电荷泵负载电流规格、因此我们的电流驱动器只能略微高于20kHz。 (电荷泵为栅极驱动器供电)、所以我们在寻找新的驱动器。

它需要采用三相设计、具有常见的驱动器和 MOSFET 保护功能、并且符合 ISO26262 ASIL B 级标准。

由于 NDA 限制、我们无法获取 DRV3255-Q1数据、但如果此器件具有足够的电荷泵或稳压器容量、能够以高于40kHz 的 PWM 频率驱动"大"MOSFET、有人可以在不违反 NDA 的情况下告诉我吗?
如果可以、则我们可以再次尝试实施 NDA (TI 此时是否有兴趣)。

我们的相关 MOSFET 参数为: Qg = 216nC max。
假设我们使用 FOC、因此我们可能会切换全部6个 MOSFET。

谢谢。
伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的提问!

    是的、DRV3255-Q1 能够  使用 FOC 以40kHz 的频率驱动总共6个 FET、每个为216nC。  

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony -我可以在此做些想、能否告诉我 DRV3255-Q1的实际驱动能力是什么(即相关电荷泵或稳压器的最大负载电流)、还是此规格 MOSFET 可能的最大 PWM 频率?

    此致、
    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    鉴于此器件属于 NDA 的范围、我不太愿意提供该特定信息。  但是、如果您有兴趣了解有关该器件的更多详细信息、欢迎联系 TI 申请 NDA。

    感谢您的提问!

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、遗憾的是、我们已尝试"与 TI 接洽"、他们曾表示过他们太忙而无法与我们交谈、因此我不会感到任何喜悦。

    只告诉我可以驱动这些 MOSFET 的最大 PWM 频率、正如我在原帖中所说、我们需要高于40kHz。

    谢谢。
    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您打算运行的最大 PWM 频率是多少?  

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安东尼-我们还不知道,我们正在探索我们可以做什么,所以除了"多高"没有要求。

    谢谢。
    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    在确定要运行的 PWM 频率时、可能需要考虑一些因素:  

    1. PWM 的工作频率越高, MOSFET 的开关损耗就越大。  

    2.通常情况下,PWM 频率取决于设计允许的最大电流纹波量。 电流纹波将取决于电机的电感和 PWM 开关频率。 通过此信息、您可以计算目标 PWM 频率。  

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony -我们非常了解这些因素和其他因素、但如果您无法告诉我 DRV3255最大值是什么、 那么让我们把这个关闭。

    Br、
    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    很遗憾、在没有保密协议的情况下、我无法公开提供更多信息、因此我们不得不将此内容保留在此处。

    此致、

    安东尼·洛迪