This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:VM 电源过压保护

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315210/drv8912-q1-vm-supply-overvoltage-protection

器件型号:DRV8912-Q1

您好,

    我用24V电源驱动drv8912芯片,当把nSleep引脚置1以后,nFAULT pin就会报错,当我把EXT _ CLR位后,状态寄存器IC _ STST的OVP位还是1,请问是怎么回事?还有,OVP的阈值只能设置为21V或者33V吗,不能更改为别的值(例如24V)吗?_ OVP设置为1后,错误就会消失。但是在我设置FLT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换:


    我使用24V 电源来驱动 drv8912芯片。 当 nSleep 引脚设置为1时、nFAULT 引脚将报告错误。 当我将 EXT_OVP 设置为1时、错误消失。 但在我设置 FLT_CLR 位之后、状态寄存器 IC_STST 的 OVP 位仍为1。 发生什么事了? 此外、OVP 阈值可以只设置为21V 还是33V? 不能将其更改为其他值(例如24V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    当 nFAULT 引脚报告错误时、IC_STAT 读取数据是多少? 它是否仅显示 OVP 错误? 请参阅 OVP 阈值规格下方的。 这些是可用选项。 根据这些24V 电源的规格、您必须使用 EXT_OVP = 1b 以避免触发 OVP。 它不能更改为其他值。

    此选择将检测电压是否已达到最大值。 并且完全处于绝对最大值范围内。 通常、当 BDC 电机停止时、其能量(反电动势)会被泵送到 VM 节点、通常使用电源提供的电压来增加 VM 电压。 OVP 将检测此类情况并报告为 OVP 错误。 当然、如果电源由于某种原因而超出阈值、那么也会被检测到。 谢谢。

    此致、Murugavel