This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:DRV8332

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314421/drv8332-drv8332

器件型号:DRV8332

您好!

如果一个相位超过过流限值、会发生什么情况?  它是否会限制该相位的电流?  它是否会禁用该相位并触发故障信号? 如果发生这种情况、恢复过程是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    感谢您提出 E2E 问题!

    我认为 DRV8332的数据表中涵盖了 下一节中的过流保护:7.3.2.1.1过流(OC)保护

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    感谢您的答复。 这是否意味着每个相位/通道都会限制过流?

    此致!

    吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    是的、我认为是正确的。

    此致、

    亚拉