This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6相电机控制器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315363/6-phase-motor-controllers

主题中讨论的其他器件:DRV8353

团队、您好!

我们正在研究用于三相 PMSM 和 BLDC 电机的电机控制器。 我们能够使用 DRV8353和 UCC 驱动器运行。

请建议 运行 6相电机。

谢谢。

Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Premkumar、

    我们的无刷直流驱动器产品系列涵盖三相驱动器。 因此、为了使用它来驱动6相电机、您需要同时使用两个驱动器。 两个驱动器的控制架构可能相似、您可以对微控制器进行编程、以按适当的顺序激活6个相位。

    此致!
    阿克沙伊