This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:体二极管特性

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315416/drv8962-body-diode-characterization

器件型号:DRV8962

我知道我要问的问题不在数据表中、但需要确保:我们是否有基于电流和温度的 MOSFET 体二极管两端压降信息? 我看到数据表第26页使用了1V 的值、但这似乎是一个保守的数字、仅用于估算损耗。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    MOSFET 的体二极管正向电压通常约为 0.8V 至1.0V。例如、请查看其中一个 TI N 沟道 MOSFET https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18533kcs.pdf。 根据电流和温度、我们没有体二极管的 VDS、但可以安全地假设最大值为1V。 DRV8962中集成 FET 的额定电流。 客户的具体问题是什么?  谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8962由于反电动势而损坏。 尝试了解替代方案、可能并联了更多二极管。 如果这些并联二极管的电压较低、电流将在 DRV8962外部循环、从而为其提供保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    结论是如何得出的? 反电动势是否可能导致电压泵回并将 VM 升压至高于绝对最大值。 这对于该器件来说已经很高了。 但是、如果使用的 VM 为48V 或更高、则可能会发生这种情况。

    不管怎样、体二极管的速度不够快。 因此、FET 上的肖特基二极管可以改善这种情况。 我不会看到体二极管电压下降几伏。

    使用的负载是 BDC 电机? 使用的电流额定值和电源电压是多少? 是否使用了 PWM 驱动、如果使用了什么频率以及故障期间使用了什么占空比、在即时停止旋转电机时是否发生了故障? 如果这是导致故障的原因、客户是否能够在停止电机时捕获 VM 电压? 谢谢。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路具有过压钳位保护。