主题中讨论的其他器件: DRV8434S
大家好、
我的客户在使用 DRV8434A 时有几个问题。
1. 计算满量程电流时使用的参数之一是 TRQ_DAC。 我在数据表中没有找到定义、 您能给我展示一下定义吗?
2.在下面绿色标记的工作模式和失速检测模式下、芯片复位是否需要进入学习模式? 器件断电时、是否可以保存失速阈值数据?

3. 失速阈值模式(以黄色圈出)提到了对 TRQ_CNT/STL_TH 引脚应用阈值。 需要 施加到 TRQ_CNT/STL 引脚的阈值电压低于红色框中的阈值、与绿色框中学习模式的输出阈值无关。 我对吗?
4. 穿越蓝线时、似乎只有最右侧的工作模式才不需要主动使电机失速。 因此、能否在设计阶段确定黄圈的阈值? 或者、是否必须在生产过程中为每个电机校准此阈值?

此致、
彼得