This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:OCP_MODE 8ms

Guru**** 2461070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313276/drv8353rh-evm-ocp_mode-8ms

器件型号:DRV8353RH-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

大家好、

客户使用 DRV8353H 驱动无刷直流电机以进行方波控制。  他想知道 DRV8353数据表第51页提到的"OCP_MODE 8ms 自动复位"意味着什么?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我相信数据表的以下部分澄清了自动重试对于 Vsense

    请注意、硬件 型号固定为该模式、而 SPI 型号可以配置为

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    当电机受阻时、通道 A 是下臂单个电阻器采样的电压波形、通道 B 是输入 PWM 波形。  根据用户的反馈、可以看出、发生过流时使用 CBC 逐周期电流限制模式、并没有反映手册中关于发生过流时 MOSFET 关断8ms 的说法。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    故障引脚的情况如何、此事件期间的行为是什么?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    FAULT 引脚将被定期拉至低电平、持续64us、如上图所示。 该事件应触发过流保护。  根据手册、它应该被下拉至8ms。 手册中的说明有什么问题吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您的波形似乎出现了很多噪声/振铃、这可能会像您看到的那样导致系统出现问题。 您的 IDRIVE 设置是什么? 以及您正在使用什么 MOSFET? 是否可以获取 GHx 至 SHx 和 SHx 至 GND 的波形?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    如果由于 SP 引脚的电压达到1V 而触发过流保护、芯片是以 CBC (逐周期电流限制)模式工作还是直接将 MOSFET 关断8ms?  8ms 后重新打开 MOSFET 会怎么样?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tara:

    我是否知道该问题有任何更新?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    对于您的问题、

    芯片是以 CBC (逐周期电流限制)模式工作还是直接将 MOSFET 关断8ms?  8ms 后重新打开 MOSFET 会怎么样?

    对于您使用 Vsense 过流保护的硬件型号、 默认情况下始终以逐周期模式运行、这只能使用 SPI 器件进行配置。 逐周期简单地意味着现有过流故障将由 PWM 输入端的新上升沿清除。 我认为这意味着器件在此故障期间仍在接收 PWM 输入、然后将清除故障。 如果在此故障条件下没有 PWM 输入、则 将适用8.3.6.4.2 VSENSE 自动重试。

    此致、

    亚拉