This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889的原理图检查

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315767/drv8889-q1-schematic-check-of-drv8889

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

最近发现2个 DRV8889芯片受损、1个 PIN13受损、另一个 PIN6/PIN7/PIN8/PIN9低电平无法上拉。 为了提高 EMC 性能、我们已在 DRV8889的输出 PIN6/PIN7/PIN8/PIN9上添加了1Nf 电容器。 请帮助查看 DRV8889的原理图。 谢谢!

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的步进电机的线圈阻抗为120欧姆、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加布局图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    这些故障是不常见的。 DVDD 是内部 LDO 输出、提供的引脚13仅用于 DVDD 电容器。 同样、引脚6至9是输出引脚。 这些引脚上的故障似乎是电过应力。 是否排除了 ESD 损坏? 故障率是多少?

    原理图看起来正常。 为了改善 EMC、许多客户在输出端使用高达10nF 的电容器接地。 TI 建议使用2.2nF 左右的电容值、较高的值将增加开关损耗、并可能导致驱动器过热。 在此原理图中、1nF 到 GND 不是问题。  

    如果线圈电阻为120欧姆、则输出电流永远不会大于 V/R。 例如、对于12V、12/120 = 100 mA。 在原理图中、VREF 设置为3.3/2 = 1.65V 或 IFS = 750 mA、这是永远无法实现的。 因此不会有任何电流调节。 但这与所报告的故障无关。 使用的 VM 电压是多少? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    VM 电压为8-19V。

    我们没有在 VM 中添加100uF 电容器、损坏是否与此相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是静电问题;

    目前、上面仅提到了两个 PC 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel:

    不具有100uF 电容不应损坏器件。 为了确保正常运行、我建议使用大容量电容器。 对于较低的步进电流、47uF 可能足够了。 如果不添加电容器、您可以在驱动电机时查看 VM、以查看是否没有可能损坏器件的超过50V 的 VM 尖峰。 我认为故障可能是在操作过程中或其他地方静电造成的。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel:

    如果没有其他问题、请在结束时关闭此主题。谢谢。

    此致、Murugavel