大家好、
最近发现2个 DRV8889芯片受损、1个 PIN13受损、另一个 PIN6/PIN7/PIN8/PIN9低电平无法上拉。 为了提高 EMC 性能、我们已在 DRV8889的输出 PIN6/PIN7/PIN8/PIN9上添加了1Nf 电容器。 请帮助查看 DRV8889的原理图。 谢谢!

此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
最近发现2个 DRV8889芯片受损、1个 PIN13受损、另一个 PIN6/PIN7/PIN8/PIN9低电平无法上拉。 为了提高 EMC 性能、我们已在 DRV8889的输出 PIN6/PIN7/PIN8/PIN9上添加了1Nf 电容器。 请帮助查看 DRV8889的原理图。 谢谢!

此致、
安妮
尊敬的 Annie:
这些故障是不常见的。 DVDD 是内部 LDO 输出、提供的引脚13仅用于 DVDD 电容器。 同样、引脚6至9是输出引脚。 这些引脚上的故障似乎是电过应力。 是否排除了 ESD 损坏? 故障率是多少?
原理图看起来正常。 为了改善 EMC、许多客户在输出端使用高达10nF 的电容器接地。 TI 建议使用2.2nF 左右的电容值、较高的值将增加开关损耗、并可能导致驱动器过热。 在此原理图中、1nF 到 GND 不是问题。
如果线圈电阻为120欧姆、则输出电流永远不会大于 V/R。 例如、对于12V、12/120 = 100 mA。 在原理图中、VREF 设置为3.3/2 = 1.65V 或 IFS = 750 mA、这是永远无法实现的。 因此不会有任何电流调节。 但这与所报告的故障无关。 使用的 VM 电压是多少? 谢谢。
此致、Murugavel