This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:快速入门:Rosen't work

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313941/mcf8316aevm-quick-start-quide-dosen-t-work

器件型号:MCF8316AEVM

我正在使用 MCF8316AEVM 进行产品开发。

我完全按照数据表中的 Qucik 指南操作、但我连接的三相电机完全静止不动。

我甚至无法输出任何控制信号。 您能告诉我问题出在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngkeun:

    请将 Motor Studio GUI 与 MCF8316AEVM 配合使用。

    连接到 GUI 后、请按照快速旋转页面中的步骤运行 MPET、以便测量电机参数、然后才能正常旋转电机。

    此致、
    埃里克·C·