This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:低侧分流放大器不工作

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316008/drv8353f-low-side-current-shunt-amplifiers-not-working

器件型号:DRV8353F

您好、专家!

我当前使用驱动器 DRV8353FH 为 H 桥电路供电、因此仅使用驱动器 A 和 B。 电流放大器当前存在问题。

-我已按照数据表中的支路 A 和 B 中所述放置分流电阻器(在 SPx 和 SNX 之间)。
-我有如下连接的桥臂 C:SHC、SPC、SNC、SOC 接地;GHC 和 GLC 未连接。
-我的原理图设计和数据表中的建议没有区别,除了 VREF 和 GND 之间的电容器是1uF 而不是数据表中显示的0.1uF。
-我将增益引脚设置为 High-Z (当前悬空)、这应该会产生20V/V 的增益。 在该配置下、当启用驱动器时、驱动器引脚增益在内部设置为3.1V。  
- VREF 设置为3.3V ,我在 PCB 中正确测量。  

在采用上述配置且没有电流流过分流器和驱动器的情况下、 我希望 SOA 和 Vref 为 SOB/2 (3.3V/2 = 1.65V)。 不过、我在 SOA 和 SOB 处读数为0V。

驱动器似乎没有损坏、因为独立 PCB 上也会出现同样的问题。

您对出现此问题的原因有什么建议吗? 如果对可能的解决方案有任何意见或见解,我将不胜感激。 此外,不要犹豫,问你是否需要任何额外的信息有关这个问题。

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8353f.pdf?ts = 1704371241961&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.es%252F

提前感谢您、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aitor、

    在您测量 SOA 和 SOB 时、您的所有电源块是否都具有正确的电压? DVDD 是否正确生成、VM 是否稳定?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、

    感谢您的评论。 经过进一步检查、我已经意识到这里的错误是什么、现在它正在工作。

    如果您感兴趣、问题是我在对电源电路电容器进行预充电之前尝试测试了传感器。 这意味着 VDRAIN 上缺少电压(VM 和 DVDD 正常)。

    它似乎是工作 ATM。

    再次感谢、此致!