This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:设置参数后无法启动 GUI

Guru**** 2462750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316381/drv10987evm-gui-cannot-start-after-setting-parameters

器件型号:DRV10987EVM

大家好、

客户使用 DRV10987EVM 连接电机、但发现无法驱动电机。  

问题1:  

在此处、客户无法输入他想要输入的正确编号、将自动跳转到类似的编号。  他输入的实际电阻为18.46、BEMF 为106.67。  将输入法更改为英语(美国)并重新启动 GUI 软件没有帮助。

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    电阻和 BEMF 是7位字段、并舍入到最接近的值。 请参阅数据表中提到的表。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里