This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:在数据表中设置 VDS_OCP 值并了解 VDS 值

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315378/drv8306-setting-vds_ocp-value-and-understanding-vds-values-in-the-datasheet

器件型号:DRV8306

您好、专家!

我正在设计一个基于 DRB8306的新电机驱动器。

我阅读了数据表和 EVM 指南并有一些问题。

1.以下是数据表中符合 VDS_OCP 值的部分:

第8节介绍了如何计算所需的 VDS_OCP:

最后、立即将最小 VDS_OCP 计算为0.441V (这是正确的、我按照计算)、它显示为 VDS_PCP 选择的值为0.51V、但我无法找到有关如何将其设置为该值的任何位置。

您能指导我如何将其设置为0.51 V 吗?
根据表、我可以使用500K 欧姆电阻器将其设置为0.6、但不使用0.51。

我缺少什么吗?

此外、表中还有一部分我不理解其背景。 (不知道它是否相关)

您能向我解释一下吗? (请见下文)。

谢谢。

托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:   

    感谢您的提问!   

    似乎此数据表中使用的示例可能不是针对此器件的具体示例、 因为我们的许多器件都使用相同的 VCD_OCP 方法。 我将与我的团队进一步讨论此问题。 对于 DRV8306、Stillc 将其设置为0.6V 是本示例中的最佳操作。

    此外、表中还有一部分我不理解其背景。 (不知道它是否相关)

    您能向我解释一下吗? (请见下文)。

    [/报价]

    本节实际上涉及相同的7级硬件(电阻器)设置配置。  这些是 VDS 正确连接电阻器时 IDRIVE/IDRIVE 引脚将寄存的预期电压。   

    如果您使用外部电源将这些电压中的一个施加到引脚(不建议使用)、则 应将其相应的设置设置设置为就像已连接电阻器一样。  

    希望这些信息对您有所帮助!  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。

    对此进行了解释。

    但是,还有一些我不明白的东西:
    我们是否应该将 VDS_OCP 设置为低于计算值?

    在数据表中、最坏的情况将是 MOSFET 结位于175度时、因此 RDS_ON 将为8.82m Ω 而不是4.9m Ω。

    根据该公式(8.82)、我们计算出 VDS_OCP 为0.441。
    我们希望将系统限制为50A、但在较低的结温下、RDS_ON 将更低、即4.9m Ω。
    向后求解(0.441/4.9m)、我们将得到、跳闸将在90A 下发生。

    我缺少什么吗?

    我不知道如何进行内部操作员工作、但如果它是向后构建的、TI 解决方案应该能够正常工作。

    您能解释一下吗? 或者确认、在所有情况下、将 VDS_OCP 设置为高于最坏情况是正确的做法、并且我们不会超过50A (在本例中)。

    ----------------

    请回答另一个问题、因为我在数据表中找不到该问题的引用。

    如何计算 R_ISEN?

    在 EVM 中、它设置为0.007 Ω、但我不知道基于它的逐脉冲电流限制。

    我可以从其中了解到的是 Vlimit = 0.25V、数据表中的绕组检测电流范围为-20A 至+20A、因此 R=0.25/40 = 0.00625、因此选择了0.007。

    我的计算结果是否正确?

    我们为什么要测量+/-范围? 下侧的电流方向应始终为正。

    谢谢。

    托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:  

    很高兴您解释了最初的问题。  

    基于此(8.82),我们计算出 VDS_OCP 为0.441
    我们希望将系统限制为50A、但在较低的结温下、RDS_ON 将更低、即4.9m Ω。
    向后求解(0.441/4.9m)、我们将得到行程将在90A 中发生

    我认为温度系数是重要的、因为发出 OCP 事件信号的电流增加也会显著增大结温、这也是考虑到室温结温可能不是正常条件计算的最准确表示的原因。  

    我们指定将 VDS 跳闸电平设置为高于最坏情况下的水平、但尽可能低的原因是允许完整的工作范围和尖峰、但由于电流/温度大幅增加超过安全范围、因此会关闭以实现保护。 因此、将跳变电平设置为最近的较高设置应该可以保护器件、 但是、如果牺牲最大范围是可以接受的、那么在裕度过大时可以使用稍低的设置(尽管我仍会小心确保瞬态和其他运行条件不会触发错误的 OCP 事件)。

    我希望这会进一步澄清。

    对于您的次要问题、我们很乐意帮助回答、但首先您可以创建另一个帖子("提出相关问题")、以帮助分离主题、并允许其他用户更容易找到这个主题?

    谢谢、此致、

    -约书亚