This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:与 MotorStudio GUI 兼容

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8316A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314297/mct8329a-compatibility-with-motorstudio-gui

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8316AMOTORSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我对 MCT8329A 与 Motor Studio GUI 的兼容性有疑问。 如本 常见问题解答中所述、MotorStudio GUI 当前仅支持 MCx 系列的 MCF 产品、是否有任何计划添加对 MCT 产品的支持、尤其是 MCT8329A? 这个问题尤其源于这样一个事实:根据我的经验、到目前为止、MCT8329A 的 GUI 比 MCT8316A 的 GUI 更不可靠、而且除了电机状态部分中显示的算法状态、 尽管通过寄存器的 I2C 正确读取了其他值、但未显示其他值。

另一个不相关的次要问题是、在引导调谐过程中、在外部时钟部分提到了 MCT8316A 而不是 MCT8329A 一次。

此致、

西蒙·卡尔维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我们确实计划在 Motor Studio 上添加 MCT8329A 和我们的其他无传感器梯形器件。

    感谢您指出与 MCT8329A 的连接、电机状态显示相关的当前 GUI 问题、并且 MCT8316A 是在引导式调优的外部时钟部分中提到的、我们将研究这些问题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的快速响应、不幸的是、我直到今天都是 OOO、因此我无法回复您。  您是否能够 在何时添加梯形电机驱动器支持时向我提供一个粗略的预计时间、或者它是否处于无法确定的早期阶段?

    此致、

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    目前、我们的 开发阶段太早、无法提供我们将  梯形电机驱动器支持添加到 Motor Studio GUI 的预期日期。

    此致、

    约书亚