This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:使用电机反向电流运行的 DRV8873

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317149/drv8873-q1-operation-of-drv8873-with-reverse-current-from-motor

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873

您好、专家。

我当前正在使用 DRV8873电机驱动器 IC 来驱动直流电机。 运行期间、我注意到由于电机的反电动势(EMF)、VM 引脚存在高达2.3A 的反向电流。 我想询问对于 DRV8873 IC、这种行为是否被视为正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki-San:

    这是所有使用 MOSFET 设计的 H 桥的预期正常行为、无论是集成在驱动器中还是在驱动器外部。 这是由 FET 的体二极管导致的。 如果有刷直流电机以机械方式反向驱动、这将在 VM 引脚上生成电压。 必须注意确保此类情况不会使 VM 超过建议的工作电压、并且不会违反绝对最大额定值。 谢谢。

    此致、Murugavel