This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8814:是否可以将2个通道的输出组合在一起以增加总电流?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8814, DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316869/drv8814-is-it-possible-to-gang-the-output-of-2-channels-together-to-increase-the-total-current

器件型号:DRV8814
主题中讨论的其他器件: DRV8874

大家好、

我的客户当前正在 使用 DRV8814的一个通道来驱动直流电机。

目前、对于最大的负载、电流是不够的。

 

是否可以将2个通道的输出组合在一起以增加总电流?

如果无法实现、您能否推荐另一个支持高达5A 峰值电流的直流电机驱动器 IC。  

请告知。

谢谢!