This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:关于向 DRV8873的 DVDD 引脚施加外部5V 电压的影响的查询

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317144/drv8873-q1-inquiry-about-the-impact-of-applying-external-5v-to-the-dvdd-pin-of-drv8873

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873

您好、专家。

我写信询问 DRV8873 IC 及其 DVDD 引脚。 根据数据表、我们提到了 DVDD 具有一个内部稳压器。

我想确认、如果向 DVDD 引脚施加外部5V 电压、是否会出现任何问题。 具体而言,我想澄清以下两点:

如果将一个外部5V 电压施加到 DVDD 引脚上、这会对 IC 的运行产生什么影响?

2.向 DVDD 引脚施加外部5V 电压是否可能导致 IC 故障?

请向我提供有关此事的任何相关资料或指导方针为荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki-San:

    感谢您在此论坛中发帖。 正如您在数据表中指出的那样、器件具有集成的 LDO、用于从 VM 电源轨生成 DVDD 电压。  

    1.当 VM 被施加到器件上时、内部 DVDD 始终保证数字逻辑的电源时序正确、包括正确的上电复位 POR。 外部 DVDD 输入将对抗内部 LDO、尤其是当它们之间存在电压差时、会导致不必要的电流流入或流出该引脚。 DVDD 引脚具有绝对最小值和最大额定值、不得超出该额定值。

    内部 LDO 输出本身可能在4.7V 至5.3V 之间变化、具体取决于器件以及温度和工作电压。

    2.当 VM 未上电而器件上施加了外部 DVDD 时,可能导致电流通过内部操作和保护电路流入器件,从而削弱器件结构,最终导致失效。 当外部 DVDD 输入和内部 DVDD 之间的电压存在差异时、过流会影响器件运行、过热并导致故障。 这些是风险。 谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计了错误的电路。 我已将外部直流/直流转换器的 Vout 连接至 DRV8873的 DVDD。 DCDC 转换器的输出为5V。 我是否需要修复此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki-San:

    DNP 任何元件是否可能不将5V 馈送到 DVDD 引脚中、它只需要电容器到 GND、如数据表中所示。 这个问题应该很容易解决。 我们建议解决这个问题。 谢谢。

    此致、Murugavel