This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:电机驱动器论坛

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318001/drv8899-q1-motor-drivers-forum

主题中讨论的其他器件:DRV8899-Q1

部件号:款 DRV8899-Q1

使用了8899这个芯片、之后遇到了问题、 也就是说、在读取故障状态寄存器中、8899将恢复 SPI_ERROR 这个故障、我不是特别清楚这是由什么引起的、下面的示波器粉色图、即行4是该线路发出的8899。 我不知道是什么原因造成的、下面示波器中的粉色线来自8899。 请给我一个答案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用了8899这个芯片、之后遇到了问题、 也就是说、在读取故障状态寄存器中、8899将恢复 SPI_ERROR 这个故障、我不是特别清楚这是由什么引起的、下面的示波器粉色图、即行4是该线路发出的8899。 我不知道是什么原因造成的、下面示波器中的粉色线来自8899。 请给我一个答案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否请在该数据包之前发送前一个数据包、或者该数据包是写入器件的第一个 SPI 数据包? 该操作是在上电后立即发送、还是在使用 nSLEEP 0至1转换从睡眠模式唤醒后立即发送? 在这两种情况下、您都是在启动 SPI 通信之前等待上电或唤醒延迟时间? 该延迟 应约为1ms。 请见下方。 谢谢。

    此致、Murugavel