This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:PWM 生成模式

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317997/drv8311-pwm-generation-mode

器件型号:DRV8311

大家好、

客户有以下两个问题、需要您的帮助。

在  使用 PWM 生成模式时、他使用了 DRV8311P:

Q1:可通过 tSPI 接口配置 PWM 周期、占空比、死区时间和其他相关参数、 可以在 OUTA、B 和 C 三个引脚上输出方波。 如果他要驱动无刷电机、是否仍需要配置 PWM_STATE 寄存器以控制 MOS 管的操作?

Q2: 如果它也可以使用 PWM 生成模式输出波形、那么如何控制无刷电机以开环方式旋转呢? 具体步骤是什么?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您的提问。

    david he1 说:
    Q1:可通过 tSPI 接口配置 PWM 周期、占空比、死区时间和其他相关参数、 可以在 OUTA、B 和 C 三个引脚上输出方波。 如果他想要驱动无刷电机、是否仍需要配置 PWM_STATE 寄存器以控制 MOS 管的操作?

    是的、PWM_STATE 寄存器(下图)告诉器件要生成哪个特定相位/MOSFET PWM、因此需要基于电机霍尔状态的换向方法、以实现有传感器梯形。  

    [quote userid="41964" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317997/drv8311-pwm-generation-mode ">Q2: 如果还可以使用 PWM 生成模式输出波形、那么如何控制无刷电机以开环方式旋转? 具体步骤是什么?

    请允许我花点时间来了解有关这一问题的任何可用资源。 该开环换向是 FOC 吗?

    此致、

    -约书亚