This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:连续空间矢量调制

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8316A, MOTORSTUDIO, MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1317665/mcf8329evm-continuous-space-vector-modulation

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO、、 、MCF8329A、MCF8316A

在用于 MCF8329EVM 的 MotorStudio 软件中、连续空间矢量调制启用呈灰色显示。  我也没有看到数据表中提到这一点。  MCF8329A 上不提供该模式吗?  还是始终开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、您好!

    MCF8329A 使用 连续空间矢量调制、但不支持更改 PWM 模式、这就是该选项变灰的原因。 有关 使用 连续空间矢量调制的说明、请参阅 MCF8316A 数据表的第7.3.17节

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此可以清楚地看到、在 MCF8329A 上、它始终使用连续空间矢量调制、而在 MCF8316A 上可以打开或关闭?  我当时想、MCF8329A 的单分流配置可能排除了连续空间矢量调制、而 MCF8316A 的三分流配置允许进行连续空间矢量调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    正确、MCF8329A 将始终使用连续空间矢量调制、而 MCF8316A 可设置为使用连续 空间矢量调制或非连续空间矢量调制。 为了 将 连续空间矢量调制与 单分流配置结合使用、开关算法 需要对由 MCF8329A 完成的限制进行补偿。

    此致、

    约书亚