你好
出于某种原因、当我在-30摄氏度的冷温度下将 Vin 从28降低到24V 时、在保持电流状态下、DRV110A 会进入复位状态并持续进入 启动电流连续周期以保持电流启动以保持电流、进而保持电流启动状态。 24V 以上就没有问题。
有什么想法吗?
使能引脚悬空、因此可从内部 PU 激活此引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
问题似乎是由于 Rs 值造成的、Rin 上的值似乎在5V 至6V 的范围内。 输入级真的是一个齐纳二极管吗? 它不像一个合适的齐纳二极管 /我的电源电压是在22-29V 之间放了一个6.47K 用于 rs 并更改为5.3K 和 得到更好的结果,但当温度下降低于室温时,我得到一个5-8V 的输入电压 Vin (在 rs 之后) 这是没有意义的(在低温下!q 电流必须更高?)。
感谢您的回复
根据公式、Rs 电阻器的电阻值介于4-5K 之间。
在阅读了有关此器件的大量博文并对我的电路进行了大量测试后、可以看到此器件实际上不是由单个电源制造的(具有很宽的电压范围) 和许多其他驱动器一样,应该有一个独立的 功率级电源,可以有一个大范围和一个独立的恒定电源为 Vin (控制电源)约12V。
在我的电路板上实施该设计之后、我看到保持电流保持恒定和稳定、并且不受功率级电源电压(22-29)变化的影响。 我想您应该在您的数据表中提到这一点。
此外、应该更新数据表中关于低温下齐纳特性的信息。
谢谢!
A·库尔茨