This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8935:如何检测电流?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318899/drv8935-how-is-the-current-sensed

器件型号:DRV8935

您好!

在数据表中、我无法找到电流是如何检测的。 低侧 FET 或高侧 FET、还是两者都导通?

如果我将其用作四个独立半桥、那么无论我将负载从 OUT 连接到 VM 还是从 OUT 连接到 GND、都可以在器件内感测电流吗?

如果电阻器负载从 OUT 连接到 GND、且 Itrip <VM/Rload、当 IN = 1 (意味着高侧 FET 导通)时、将很快达到跳闸点、即使 IN 仍为1、高侧 FET 也会关闭吗? 它是尝试再次开启高侧 FET 还是将锁闭高侧 FET? 何时将再次开启高侧 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justifice、您好!

    中的 DRV8935电流检测在 LS FET 上完成、仅用于使用 VREF 和比较器进行电流调节。 因此、电流调节仅适用于 HS 连接负载。 数据表第7.3.1节"电桥控制和电流调节"中介绍了电流调节的运行机制及其序列。 对于 LS 连接负载、无法进行电流调节。 对于阻性和感性 R & L 负载、LS 负载的负载电流将仅限制为 VM/RLOAD;对于 BDC 电机、当电机运行时、负载电流将受(VM-BEMF)/DCR 限制、当电机静止时会出现大浪涌电流 VM/DCR 尖峰 或失速。  

    此致、Murugavel