请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8935 您好!
在数据表中、我无法找到电流是如何检测的。 低侧 FET 或高侧 FET、还是两者都导通?
如果我将其用作四个独立半桥、那么无论我将负载从 OUT 连接到 VM 还是从 OUT 连接到 GND、都可以在器件内感测电流吗?
如果电阻器负载从 OUT 连接到 GND、且 Itrip <VM/Rload、当 IN = 1 (意味着高侧 FET 导通)时、将很快达到跳闸点、即使 IN 仍为1、高侧 FET 也会关闭吗? 它是尝试再次开启高侧 FET 还是将锁闭高侧 FET? 何时将再次开启高侧 FET?