请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8424 大家好、
测得该器件的 DVDD 引脚电压为0。 如果未连接步进电机、则 DVDD 也为0。 客户参考了数据表中的设计。 下面是该设计的原理图。

您能帮我弄清楚问题出在哪里吗?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
测得该器件的 DVDD 引脚电压为0。 如果未连接步进电机、则 DVDD 也为0。 客户参考了数据表中的设计。 下面是该设计的原理图。

您能帮我弄清楚问题出在哪里吗?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
似乎器件可能未被唤醒。 当器件处于唤醒状态时、DVDD 将测量到5V。 确保 nSLEEP 引脚为逻辑高电平、以使器件处于唤醒状态。 原理图看起来没有问题。 M0和 M1 =逻辑高电平、因此选择了1/8ustep。 衰减模式设置为 STRC 和 TOFF 以实现最低电流纹波。 检查 nSLEEP 上的电压以确保处于逻辑高电平。
此致、Murugavel